Rechteck Variable positionieren

Hallo,

ich würde gerne Boxen auf einer Palette in 2D darstellen wollen. Meine Idee war, weil ich schon alle Informationen aus der SPS habe (Länge, Breite Position in X&Y), viele Rechtecke mit diesen Variablen zu beschalten. Außerdem dann belegte Plätze einblenden während der Rest noch ausgeblendet ist.

Jetzt musste ich leider feststellen, dass man in mapp View kein Binding der Variablen an Position und Größe machen kann. Hat hier jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte? Vielleicht übersehe ich ja auch was.

Freundliche Grüße

R. Lohrmann

This should be possible with the “Paper” widget using SVG transformations.
Automation Help: mapp View Paper widget Concept

Is it right, that I need a bigger licence for that?

You need a “mapp View Premium” license for the paper widget, but I dont see a better way of acomplishing the task.

Hello Raphael
This post might help.
https://community.br-automation.com/t/mappview-dynamic-dialog-size

You need a license for sure. But for local tests or proof of concept, you can do without.

You can use the styleable property “margin” of a widget, to move it with a binding to its “style”.

Hello

I made it with SVGs.