Rincón del Técnico 2024_12

Aquí tenéis una nueva edición de El Rincón del Técnico:


RINCÓN DEL TÉCNICO 2024_12 :newspaper:

Nueva Guía de Control de AS 6.0

Os presentamos la Guía de Control para Automation Studio 6.0 .

En ella encontraréis todos los procedimientos básicos para comenzar un proyecto de software y realizar la puesta en marcha de un control usando la nueva versión de software de Automation Studio 6.0.

DESCARGAR GUÍA

Guía de Modbus TCP en Automation Runtime

Modbus TCP es uno de los protocolos más habituales en el ámbito industrial . En B&R, la comunicación se puede establecer y configurar por librerías (oficiales o no oficiales) o bien directamente por configuración , por medio del IO Configuration y IO Mapping . Este último es el método más usado, gracias a que apenas requiere de código .

DESCARGAR GUÍA

La ciberseguridad industrial con B&R

Cada vez más, la ciberseguridad es un elemento esencial en la operatividad de la máquinaria industrial, especialmente en una época en la que ya se da por supuesta la conectividad de la misma con las redes de las empresas.

Por ser una temática que genera mucha incertidumbre, el Equipo de Ciberseguridad de B&R ha redactado una guía explicativa en inglés que contiene valiosa información sobre este aspecto tan crucial.

Descárgatela y comprueba qué hace B&R en este ámbito y qué te recomienda hacer en las instalaciones en las que instalarás equipos de B&R.


y recuerda, si quieres subscribirte y recibirla en tu buzón de correo solicítanos la suscripción mediante un correo a marketing.es@br-automation.com.

Si además quieres consultar todas las ediciones anteriores puedes hacerlo en la hemeroteca del Rincón del Técnico .

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.