Data Recorder: Benutzerdefinierter File Name

Hallo,

ich arbeite mit dem Mapp Data Recorder und möchte den Dateinamen beim Aufzeichnen der Daten benutzerdefiniert ändern. Ich habe Zugriff auf das Filename pattern in der Data Recorder config und kann damit direkt einen Filenamen eingeben bzw. die vorgegebenen Pattern verwenden, aber kann ich dort auch eine eigene Variable (string), die ich je nach Parameter des Messaufbaus ändere, direkt in das Filename Pattern einfügen, sodass der Recorder automatisch diesen Wert in den Dateinamen übernimmt?

Vielen Dank und beste Grüße!

Hello,

I am working with the Mapp Data Recorder and would like to customize the filename when recording data. I have access to the Filename pattern in the Data Recorder configuration, where I can directly enter a filename or use the predefined patterns. However, is it possible to insert my own variable (string), which I change depending on the parameters of the measurement setup, directly into the Filename Pattern? This way, the Recorder would automatically adopt this value into the filename.

Thank you very much and kind regards!

Hi,

Ich glaube der Name kann nur über den Funktionsblock MpDataRecorderConfig zur Laufzeit geändert werden, unter Verwendung von .FileNamePattern in der MpDataRecorderConfigType Struktur.

Den gewünschten Namen-String musst du dir per Applikation dann mit den Funktionen aus der AsBrStr Bibliothek selbst zusammensetzen.

Viele Grüße!

Hi Alexander,

vielen Dank für deinen Vorschlag – das hat funktioniert!

Beste Grüße

1 Like