Davor hatten wir einen PC ohne Panel und ich habe den Hardwaretausch durchgeführt. Nun soll die MappView auf dem Bildschirm angezeigt werden. Es erscheint aber immer nur der blaue Startbildschirm (siehe Bild). Die Zeit ist eingestellt und Mapp View ist über meinen PC unter der IP im Browser erreichbar und ich kann die Anlage bedienen. Soweit funktioniert es also. Nun soll es auch über den Bildschim funktionieren. Hat jemand eine Idee was ich tun kann?
This screen shows the PC acting purely as PLC, it’s in Run so that’s good .
For showing mappView you need a browser. With the PC only operating as PLC this is not possible. You need to use HyperVisor to have both a Linux/Windows environment [GPOS, general purpose OS] and ArEmb [Realtime OS].
This means you require the necessary Linux or Windows OS, the license for Hypervisor [1TC4700.00] and then you can install the PLC environment via the procedure mentioned here: