AS6 und Industrial Physics

Hallo,

Wir nutzen eine ComTCP Verbindung + HIL um Variablen in der B&R-Simulation mit I-Physics zu koppeln.

Dies lief bis jetzt mit AS4, da wir nun auf AS6 aufrüsten funktioniert diese Übertragung leider nicht mehr. Außerdem ist die HIL-Konfiguration nur für AS4 im I-Physics erstellbar.

  1. Hat das eine direkte Auswirkung auf die Funktionalität oder ist es trotzdem kompatibel?
  2. I-Physics sagt zwar es gäbe ein Datenaustausch, aber es werden keine Ein- oder Ausgänge gesetzt, sowie gibt es auch kein Ping in der Oberfläche.

Falls jemand schonmal damit gearbeitet hat, bedanke ich mich für jeden Lösungsvorschlag.

Hier einmal die Übersicht aus I-Physics, der “Datenaustausch” unter Verbindung, wechselt auch kurzzeitig zu “Verbunden” immer wenn der Lokale Zähler über 100 zählt:

LG,

Herbst