Hallo B&R Community,
gibt es eine Möglichkeit ein Image vom PowerPanel, ähnlich wie von den CF-Karten zu erstellen, um dieses dann später bei Bedarf in das Ersatzteil einspielen zu können. Wir haben einige Kunden dessen Maschinenlieferanten mittlerweile den Betrieb eingestellt haben und niemand die Software hat. Das ist bei kompletten Fertigungslinien natürlich im Servicefall problematisch.
Testweise haben wir von einem PowerPanel schon mal alle Dateien Uploaden können, aber der Download funktioniert leider nie komplett zurück, auch wenn wir die “SPS” vorher in den “ServiceMode” schicken. Die Fehler sind sehr unterschiedlich und meistens im Bereich “11150” - “111xx”. Die Hilfe ist da nicht sehe aussagekräftig wie damit umgegangen werden kann. Hat da jemand schon Erfahrung in Erstellung und Einspielen von PowerPanel Images? Was ist zu beachten?
MfG R. Manig