Online Settings not found target plc

Merhaba,

Automation Studio V 4.12.5.95 kullanıyorum.
PPC 2200 ve APC 2200 automation runtime plc kullanıyorum.
Plc ip adresini 192.168.1.250 ayarlayınca Automation Studio Run oluyor fakat refresh edince cihazı bulamıyor. Plc ip adresini 192.168.5.20 yapınca refresh yapınca cihazı bulabiliyor ve Automation Studio Run oluyor.
Her iki şekilde de AS Run olduğu için beni olumsuz etkilemiyor fakat bu sorunu çözebilirsem iyi olacak.

Şimdiden teşekkür ederi.


Hi Hasan,
maybe you have set an IP adress filter accidently?

The search for a Target via SNMP does not support routing.
Is there a direct connection between the PLC and the PC?

The online connection works with the IP-Adress and can be routed, so it could be that you have an
online connection, but can’t see the plc in Search for Target. (Examples Remote Connections via VPN, …)

Greetings
Michael

Sorunu çözdünüz.
Yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.
Bu platform gerçekten harika :slight_smile: