S402 Antrieb mit PureVAx betreibenD | Operating the S402 Drive with PureVAx

Hallo

Wir integrieren ein LinMot C1250 Drive (DS402) in unsre Applikation.
Dies ist einfach möglich mit mappMotion und Lib McDS402Ax.

Problem:
Der DS402 Drive lässt sich auf der CPU nicht simulieren. Dh. alle DS402 Antriebe müssen während der Entwicklungs- und Testphase der Applikation mit der CPU verbunden sein.

Lösung:
Wenn man das LinMot C1250 Drive mittels PureVAx ansteuert kann man es simulieren (wie früher mit acp10 und SDC).

Frage:
Hat schon jemand ein LinMot Drive mit PureVAx betrieben?
Egal ob als DS402 Drive oder mit Lib LinMot.

Danke für eventuelle Inputs

---- Automatic translation

Hello

We integrate a LinMot C1250 Drive (DS402) into our application.
This is easy to do with mappMotion and Lib McDS402Ax.

Problem:
The DS402 Drive cannot be simulated on the CPU. This means that all DS402 drives must be connected to the CPU during the development and testing phase of the application.

Solution:
If you control the LinMot C1250 Drive via PureVAx, you can simulate it (as you used to do with acp10 and SDC).

Question:
Has anyone already operated a LinMot Drive with PureVAx?
Whether as DS402 Drive or with Lib LinMot.

Thanks for any inputs

Closed without solution.